Operator Library: Hardware Platform
運算子 CxpAcquisitionStatus 提供由執行階段軟體所回報的 Acquisition Status。
此運算子正在使用一個類型為 AcquisitionCameraPort 的資源,其範圍為 0 到 3,並對應至 CoaXPress 通道。 AcquisitionCameraPort 資源對應至由運算子 CxpCamera 所使用的 CameraPort 資源。
此運算子的輸出是透過受執行階段軟體控制的韌體暫存器來取得。 每當執行階段軟體將 CoaXPress 串流狀態在 running 與 stopped 之間切換時,輸出隨之改變。
您可以使用此運算子的輸出,來對用於產生觸發訊號的電路進行閘控,如此一來,觸發脈衝便只會在進行串流時產生。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | 16777216 |
| Max. Img Height | 16777216 |

上一頁